ヘッダ・ファイルを検索するフォルダを指定します(コンパイル・フェーズ/アセンブル・フェーズ)。
ヘッダ・ファイルを ソース・ファイルのあるフォルダ,標準ヘッダ・ファイル・フォルダ(バージョン・フォルダ\inc)からのみ検索します(コンパイル・フェーズ)。
インクルード・ファイルをソース・ファイルのあるフォルダ,カレント・フォルダからのみ検索します(アセンブル・フェーズ)。
プリプロセッサ指令#includeで読み込むヘッダ・ファイル,およびアセンブラの$INCLUDE制御命令で読み込むインクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。 |
#includeでファイルをインクルードする場合は,その#include行が書かれているファイルがあるフォルダを検索します。#includeがネストしている場合はネストを逆に辿って各フォルダを検索します。 |