|
|
|
バージョン/ヘルプ表示指定
|
-V
|
ccrlのバージョン情報を表示します。
|
-help
|
ccrlのオプションの説明を表示します。
|
出力ファイル指定
|
-o
|
出力ファイル名を指定します。
|
-obj_path
|
コンパイル途中に生成されるオブジェクト・ファイルを保存するフォルダを指定します。
|
-asm_path
|
コンパイル途中に生成されるアセンブリ・ソース・ファイルを保存するフォルダを指定します。
|
-prep_path
|
プリプロセス処理後Cソース・ファイルを保存するフォルダを指定します。
|
ソース・デバッグ制御
|
-g
|
ソース・デバッグ用の情報を出力します。
|
-g_line 【V1.02以降】
|
最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化します。
|
デバイス指定関係
|
-cpu
|
CPUコアの種別を指定します。
|
-use_mda
|
乗除積和演算器を利用したコード生成を許可するか否かを指定します。
|
言語規格指定
|
-lang【V1.06以降】
|
Cソース・ファイルおよびC++ソース・ファイルの言語規格を指定します。
|
処理中断指定
|
-P
|
入力ファイルに対してプリプロセス処理のみ実行します。
|
-S
|
アセンブル以降の処理を実行しません。
|
-c
|
リンク以降の処理を実行しません。
|
プリプロセッサ制御
|
-D
|
プリプロセッサ・マクロを定義します。
|
-U
|
-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロの定義を解除します。
|
-I
|
ヘッダ・ファイルを検索するフォルダを指定します。
|
-preinclude
|
コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルを指定します。
|
-preprocess
|
プリプロセス結果の出力を制御します。
|
メモリ・モデル
|
-memory_model
|
コンパイル時のメモリ・モデルの種類を指定します。
|
-far_rom
|
ROMデータのデフォルトのnear/far属性をfarにします。
|
最適化
|
-O
|
最適化のレベル,または各最適化項目の詳細を指定します。
|
-goptimize
|
モジュール間最適化用の情報を生成します。
|
エラー制御
|
-no_warning_num
|
指定した警告メッセージの出力を抑止します。
|
-change_message【V1.06以降】
|
メッセージレベルを変更します。
|
-error_file
|
コンパイラのすべてのエラー・メッセージを1ファイルにまとめて出力します。
|
付加情報出力
|
-cref
|
静的解析情報ファイルを出力します。
|
-pass_source
|
出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。
|
生成コード変更
|
-dbl_size
|
double型とlong double型の解釈を変更します。
|
-signed_char
|
signedもunsignedも付かないchar型を符号付きとして扱います。
|
-signed_bitfield
|
signedもunsignedも付かない型のビット・フィールドを符号付きとして扱います。
|
-switch
|
switch文のコード出力方式を指定します。
|
-volatile
|
外部変数,および#pragma address指定した変数をvolatile宣言したものとして扱います。
|
-merge_string
|
文字列リテラルをマージします。
|
-pack
|
構造体メンバのアライメントを1にします。
|
-stuff 【V1.10以降】
|
変数をアライメント数に応じたセクションに分けて配置します。
|
-stack_protector/-stack_protector_all 【Professional版のみ】 【V1.02以降】
|
スタック破壊検出コードを生成します。
|
-control_flow_integrity【Professional版のみ】【V1.06以降】
|
不正な間接関数呼び出しを検出するコードを生成します。
|
-insert_nop_with_label 【V1.05以降】
|
ローカル・ラベルおよびnop命令を挿入します。
|
機能拡張
|
-strict_std【V1.06以降】/-ansi【V1.05以前】
|
Cソース・プログラムを-langオプションで指定した言語規格に厳密に処理します。
|
-refs_without_declaration
|
未宣言,または宣言がプロトタイプでない関数を参照した場合にエラーにします。
|
-large_variable
|
変数の最大サイズを0xffffバイトとします。
|
-nest_comment
|
/* */コメントのネストを可能にします。
|
-character_set
|
日本語/中国語の文字コードを指定します。
|
MISRAチェック
|
-misra2004 【Professional版のみ】
|
MISRA-C:2004ルールによるソース・チェックを行います。
|
-misra2012 【Professional版のみ】 【V1.02以降】
|
MISRA-C:2012ルールによるソース・チェックを行います。
|
-ignore_files_misra 【Professional版のみ】
|
MISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外のファイルを指定します。
|
-check_language_extension 【Professional版のみ】
|
言語拡張により部分抑止されるMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールのソース・チェックを有効にします。
|
-misra_intermodule 【Professional 版のみ】 【V1.08以降】
|
複数ファイルにまたがるMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックを行います。
|
サブコマンド・ファイル指定
|
-subcommand
|
サブコマンド・ファイルを指定します。
|
アセンブラ・リンカ制御
|
-asmopt
|
アセンブル・オプションを指定します。
|
-lnkopt
|
リンク・オプションを指定します。
|
-asmcmd
|
アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。
|
-lnkcmd
|
最適化リンカに渡すリンク・オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。
|
-dev
|
アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルを指定します。
|
コンパイラ移行支援機能
|
-convert_cc
|
他コンパイラ向けに書かれたプログラムの移行を支援します。
|
-unaligned_pointer_for_ca78k0r【V1.06以降】
|
ポインタ間接参照を1バイト単位でアクセスします。
|