アセンブル・オプションを指定します。
[指定形式]
コンパイル・ドライバが設定したアセンブラ・オプションのみをアセンブラに渡します。
[詳細説明]
- | argをアセンブル・オプションとして,アセンブラに渡します。 |
[使用例]
- | -prn_pathオプションをアセンブラに渡します。 |
>ccrl -c -asmopt=-prn_path -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|
上記の例で-asmoptで指定するオプションは以下の例と同じ効果を持ちます。
>ccrl -S -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
>asrl -prn_path -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.asm
|