Everything
3.2.4 エラー情報

エラー・メッセージを出力します。

エラー情報の出力例を以下に示します。

*** Error information ***
 
** E0562310:Undefined external symbol "_func_02" referenced in "sample.obj"     (1)

項番

説明

(1)

エラー・メッセージ

エラー・メッセージを出力します。