-show=total_sizeオプションを指定した場合,ROMセクション,RAMセクション,およびプログラム・セクションの合計サイズを出力します。
合計セクション・サイズの出力例を以下に示します。
*** Total Section Size *** 
  
RAMDATA SECTION:        00000660 Byte(s) (1) 
ROMDATA SECTION:        00000174 Byte(s) (2) 
PROGRAM SECTION:        000016d6 Byte(s) (3) 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 
RAMデータ・セクションの合計サイズ 
RAMデータ・セクションの合計サイズを出力します。 
16進数で表記します。 
 | 
| 
 | 
 
ROMデータ・セクションの合計サイズ 
ROMデータ・セクションの合計サイズを出力します。 
16進数で表記します。 
 | 
| 
 | 
 
プログラム・セクションの合計サイズ 
プログラム・セクションの合計サイズを出力します。 
16進数で表記します。 
 |