Everything

.DB2


2バイト領域を初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.DB2
[, ... ]
[; コメント]

[機能]

-

2バイト領域を初期化します。

[詳細説明]

-

2バイト領域を初期化します。

式の値は,2バイト・データとして確保されます。したがって,式の値は0x0000~0xFFFFの間でなければなりません。式の値の下位24ビットが0x0000~0xFFFFの間でない場合は,エラーを出力します。

リロケータブルなシンボルや外部参照名を含んだ式が記述することができます。

-

オペランドに文字列定数は,記述できません。

-

.DB2疑似命令を記述するセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には初期値指定はできないものとして,エラーを出力します。

[使用例]

        .DSEG   DATA
LABEL:  .DB2    0x1234  ; 2バイトの領域を0x34,0x12で初期化する