データ定義疑似命令は,プログラムで使用する定数データを定義します。
定義したデータの値は,機械語として生成されます。
領域確保疑似命令は,プログラムで使用するメモリの領域を確保します。
データ定義,領域確保疑似命令には,次のものがあります。
表 5.20
データ定義,領域確保疑似命令
疑似命令
概要
.DB
1バイト領域を初期化
.DB2
2バイト領域を初期化
.DB4
4バイト領域を初期化
.DB8
8バイト領域を初期化
.DS
オペランドで指定したバイト数分のメモリ領域を確保
.DBIT
1ビットのビット領域を確保
.ALIGN
ロケーション・カウンタの値を整列