CC-RLでライブラリを使用するときに必要となるヘッダ・ファイルの一覧は次のとおりです。
なお,各ファイルにはマクロ定義,関数・変数宣言が記述されています。
|  |  | 
| 
assert.h | 
プログラム診断機能のためのヘッダ・ファイル | 
| 
ctype.h | 
文字の変換,分類のためのヘッダ・ファイル | 
| 
errno.h | 
エラー条件の報告のためのヘッダ・ファイル | 
| 
float.h | 
浮動小数点表現,浮動小数点演算のためのヘッダ・ファイル | 
| 
inttypes.h(C99のみ)【V1.07以降】 | 
最大幅整数型のためのヘッダ・ファイル | 
| 
iso646.h(C99のみ)【V1.06以降】 | 
代替つづりマクロのためのヘッダ・ファイル | 
| 
limits.h | 
整数の数量的限界のためのヘッダ・ファイル | 
| 
math.h | 
数学計算のためのヘッダ・ファイル | 
| 
setjmp.h | 
非局所分岐のためのヘッダ・ファイル | 
| 
stdarg.h | 
可変個の引数を持つ関数をサポートするためのヘッダ・ファイル | 
| 
stdbool.h(C99のみ)【V1.06以降】 | 
論理型と論理値のためのヘッダ・ファイル | 
| 
stddef.h | 
共通の定義のためのヘッダ・ファイル | 
| 
stdint.h | 
指定した幅の整数型のためのヘッダ・ファイル | 
| 
stdio.h | 
標準入出力のためのヘッダ・ファイル | 
| 
stdlib.h | 
一般ユーティリティのためのヘッダ・ファイル | 
| 
string.h | 
メモリ操作,文字列操作のためのヘッダ・ファイル | 
| 
_h_c_lib.h | 
初期化処理のためのヘッダ・ファイル |