シンボル削除最適化(-optimize=symbol_delete)によって削除されたシンボルのサイズ、種別を出力します。
シンボル削除最適化情報の出力例を示します。
| *** Delete Symbols *** (1)                           (2)      (3) SYMBOL                        SIZE     INFO   _Version                                  4     data ,g | 
|  |  | 
|  | 
削除シンボル名を表示します | 
|  | 
削除シンボル名を表示します | 
|  | 
削除シンボルの種別を以下のように表示します 
データ種別 
func: 関数名 
data: 変数名 
宣言種別 
g: 外部定義 
l: 内部定義 |