floorf
浮動小数点値の小数点以下を切り捨てた整数値を求めます。
[指定形式]
#include <mathf.h>
float floorf(float f);
[引数]
f 小数点以下を切り捨てる浮動小数点値
[戻り値]
fの小数点以下を切り捨てた整数値
[備考]
floorf関数は、fの値を超えない範囲の整数の最大値を、float型の値として返す関数です。したがってfの値が負の値の時は小数点以下を切り上げた時の値を返します。