浮動小数点例外の生成を試みます。
[指定形式]
#include <fenv.h>
long feraiseexcept(long e);
[引数]
e 生成を試みる例外を指す値
[戻り値]
正常:0
異常:0以外
[備考]
feraiseexcept関数が、“オーバフロー”浮動小数点例外又は“アンダフロー”浮動小数点例外を生成する際に“不正確結果”浮動小数点例外を生成するかどうかは、処理系定義とします。
本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。
使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。