Everything

feraiseexcept


浮動小数点例外の生成を試みます。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long feraiseexcept(long e);

[引数]

e 生成を試みる例外を指す値

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

feraiseexcept関数が、“オーバフロー”浮動小数点例外又は“アンダフロー”浮動小数点例外を生成する際に“不正確結果”浮動小数点例外を生成するかどうかは、処理系定義とします。

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。