Everything

[メッセージ・バッファ]タブ

RI600PXのメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。
図A―19  [メッセージ・バッファ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600PXのメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
メッセージ・バッファ名
メッセージ・バッファの現在状態を示すアイコン,およびメッセージ・バッファの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
送信待ちタスクあり
受信待ちタスクあり
受信待ちメッセージあり
待ちタスク/待ちメッセージなし
メッセージ・バッファ未生成
ID
メッセージ・バッファのIDを表示します。
キュー状態
メッセージ・バッファの現在状態を表示します。
Waiting Tasks (Send)
送信待ちタスクあり
Waiting Tasks (Receive)
受信待ちタスクあり
Waiting Messages
受信待ちメッセージあり
Empty
待ちタスク/待ちメッセージなし
先頭アドレス
メッセージ・バッファの先頭アドレスを表示します。
総バッファ・サイズ
メッセージ・バッファの総バッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。
空きバッファ・サイズ
メッセージ・バッファの空きバッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。
最大メッセージ・サイズ
メッセージ・バッファの最大メッセージ・サイズ(単位:バイト)を表示しま
す。
格納メッセージ数
メッセージ・バッファに格納されているメッセージの数を表示します。
属性
送信待ちタスクのキューイング方式を表示します。
TA_TFIFO
メッセージの送信要求を行った順

(b) 第2階層
メッセージ・バッファにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―20  [メッセージ・バッファ]タブ(待ちタスク情報)
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
メッセージ・バッファ名,ID,キュー状態,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
メモリへジャンプ(先頭アドレス)
メモリ パネルをオープンし,メッセージ・バッファの内容を表示します。
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。