RI600V4のデータ・キュー情報(データ・キュー名,IDなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600V4のデータ・キュー情報(データ・キュー名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
データ・キューの現在状態を示すアイコン,およびデータ・キューの名前を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
データ・キューに格納されているデータの数を表示します。
|
|
|
なお,受信待ちタスクのキューイング方式は“データの受信要求を行った順”,受信待ちデータのキューイング方式は“データの送信要求を行った順”となります。
|
|
|
|
|
|
|
データ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,送信待ちタスク/受信待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,送信待ちタスク/受信待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―11 [データ・キュー]タブ(送信待ちタスク情報)
図A―12 [データ・キュー]タブ(受信待ちタスク情報)
データ・キューにデータがキューイングされている場合に限り,受信待ちデータ情報(データなど)を表示します。
図A―13 [データ・キュー]タブ(受信待ちデータ情報)
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
データ・キュー名,ID,キュー状態,総バッファ数,空きバッファ数,格納データ数,属性
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|