RI600V4のデータ・キュー情報(データ・キュー名,IDなど)を表示します。
 
 -  [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
 
 -  [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
 
 RI600V4のデータ・キュー情報(データ・キュー名,IDなど)を表示します。
 
 なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 データ・キューの現在状態を示すアイコン,およびデータ・キューの名前を以下の形式で表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 データ・キューに格納されているデータの数を表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 なお,受信待ちタスクのキューイング方式は“データの受信要求を行った順”,受信待ちデータのキューイング方式は“データの送信要求を行った順”となります。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 データ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,送信待ちタスク/受信待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
 
 なお,送信待ちタスク/受信待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
 
 図A―11  [データ・キュー]タブ(送信待ちタスク情報)
 
 図A―12  [データ・キュー]タブ(受信待ちタスク情報)
 
 データ・キューにデータがキューイングされている場合に限り,受信待ちデータ情報(データなど)を表示します。
 
 図A―13  [データ・キュー]タブ(受信待ちデータ情報)
 
 なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
 
 マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 データ・キュー名,ID,キュー状態,総バッファ数,空きバッファ数,格納データ数,属性
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
  
 |