シミュレータを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。
選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしている場合,各々の品種の周辺機能のシミュレーションも行います。使用するシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしている場合,シミュレータGUIを使用することができます。シミュレータGUIについての詳細は,「2.19 シミュレータGUIの使用【シミュレータ】」を参照してください。周辺機能シミュレーションの詳細は,リリースノートを参照してください。 |
命令シミュレータの詳細は,「2.22 RL78命令シミュレータ【シミュレータ】」を参照してください。 |