Everything

プロジェクト・ツリー パネル


プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

図 A.2

プロジェクト・ツリー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プロジェクト・ツリー・エリア

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

(a)

コード生成(設計ツール) - 端子図

本ノードは,以下に示したコード生成ノードから構成されています。

端子配置表

端子配置表 パネルをオープンします。

端子配置図

端子配置図 パネルをオープンします。

[コンテキスト・メニュー]

プロパティ

選択しているノードに対応したプロパティ パネルをオープンします。