Everything

2. 1  リアルタイムOSパッケージをインストールする

リアルタイムOSパッケージのインストール方法について説明します。
(1) CD-ROMをドライブに挿入します。
自動的に,インストール準備用画面が表示されます。
以降,表示内容にしたがった操作を行ってください。
図2―1  インストール準備用画面例
備考  自動的に表示されなかった場合は,CD-ROM中のInstall.htaを開いてください。