Everything

2. 8  タスク・アナライザ・ツールを起動する【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】

[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[タスク・アナライザ1],または[タスク・アナライザ2]を選択すると,リアルタイムOSタスク・アナライザ パネルをオープンします。
図2―6  [タスク・アナライザ]項目
図2―7  リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
備考1.  タスク・アナライザ・ツールは,リアルタイムOS タスク・アナライザ1 パネル,およびリアルタイムOS タスク・アナライザ2 パネルの2パネルまでオープンすることができます。
2.  詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4 解析編」を参照してください。