Everything

1. 1. 1  リアルタイムOS

制御機器分野におけるシステムでは,内外の事象変化に対するリアルタイム性が要求されます。しかし,従来のシステムでは,このような要求をユーザが用意した単純な割り込み処理で対処してきたため,制御機器が高性能化,多様化するにつれ,単純な割り込み処理だけでの対処が困難になってきています。
つまり,処理プログラム量の増大,システムの複雑化により,内外の事象変化に対する処理を“どのような順序で実行させるのか”を管理することが煩雑になってきたといえます。
そこで,このような問題を解決するために考えられたのが“リアルタイムOS”です。
リアルタイムOSは,内外の事象変化に対するリアルタイム性を保証するとともに,最適な処理プログラムを最適な順序で実行させることを主な目的(仕事)としています。