以下に,CS+の基本操作,およびCS+を使用したビルドに関するウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
| 
 “チュートリアルを開く”,“プロジェクトへのアクセス(作成,開く)”,“サンプル・プロジェクトを読み込む”を簡単に行うことができます  | 
|
| 
 流用元のプロジェクトの構成ファイル(ソース・ファイルなど)を,作成するプロジェクトのビルド・ツール用にコンバートする際の設定を行います。  | 
|
| 
 e2 studio,および旧開発環境(CubeSuite,HEW,PM+)のプロジェクト(またはワークスペース)をCS+のプロジェクトに変換するための設定を行います。  | 
|
| 
 プロジェクト・ツリー パネルで選択しているノードの種類について,カテゴリ別に詳細情報の表示,および設定の変更を行います。  | 
|
| 
 アクティブ・プロジェクトの使用デバイスに関するドキュメント(ユーザーズ・マニュアル,テクニカル・アップデート,アプリケーション・ノート,ツール・ニュース)の表示,およびアプリケーション・ノートに付属するサンプル・コードのダウンロードを行います。また,ルネサスからのお知らせや現在の作業に役立つ情報も表示します。  | 
|
| 
 各ツール(ビルド・ツール/デバッグ・ツール/プラグイン製品)から出力されるメッセージ,または検索・置換 ダイアログによる一括検索を行った際の結果を表示します。  | 
|
| 
 メモリ・マッピング・プロファイラ パネルに表示する列の並び替え,または表示/非表示を設定します。 また,パネルにおいて表示方法をカスタマイズする操作を行っている場合は,本ダイアログにてそれらのカスタマイズをすべてデフォルトの状態に戻すことができます。  | 
|
| 
 メモリ・マッピング・プロファイラ パネル上のメモリ・マッピング情報,または関数変数アクセス表 パネル上の変数のアクセス情報を表示する際のフィルタ条件を設定します。  | 
|
| 
 プログラムのソース一覧,ビルド・オプション設定,関数と変数の各種情報,カバレッジ率など,品質に関わる情報を一括で出力します。  | 
|
| 
 メイン・ウインドウのツールバー,およびメニューバーをカスタマイズします。  | 
|
| 
 メイン・ウインドウに表示する“新規ツールバー”を作成します。  | 
|
| 
 メイン・ウインドウのメニュー項目/ボタン配置を変更(追加/削除を含む)します。  | 
|
| 
 分割パネルとしてメイン・ウインドウに表示しているパネルの内,アクティブにするパネル,もしくは閉じるパネルを選択します。  | 
|