Everything

使用例

ワンショットタイマとして使用する

 

[GUI設定例]

8ビット・インターバル・タイマ

使用する

IT8bit0

使用する

Channel0

使用する

チャネル 0

8 bit

インターバル・タイマ動作設定

自動

インターバル時間

100ms (実際の値:7.8125)

コンペアマッチ検出(INTIT00)

使用する

優先順位

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start 8 bit interval timer unit0 Channel0 operation */

       R_IT8Bit0_Channel0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_it8bit_user.c

static void __near r_it8bit0_channel0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop 8 bit interval timer unit0 Channel0 operation */

       R_IT8Bit0_Channel0_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}