Everything

16ビット・ウェイクアップ・タイマ

以下に、コード生成が16ビット・ウェイクアップ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.18      16ビット・ウェイクアップ・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_WUTM_Create

16ビット・ウェイクアップ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WUTM_Create_UserInit

16ビット・ウェイクアップ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wutm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_WUTM_Start

16ビット・ウェイクアップ・タイマのカウント処理を開始します。

R_WUTM_Stop

16ビット・ウェイクアップ・タイマのカウント処理を終了します。

R_WUTM_Set_PowerOff

16ビット・ウェイクアップ・タイマに対するクロック供給を停止します。