Everything

使用例

ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みにてフラグが立っていればカウンタクリアする

 

[GUI設定例]

ウォッチドッグ・タイマ

使用する

WDT

使用する

ウォッチドッグ・タイマ動作設定

使用する

HALT/STOP/SNOOZE モード時の動作設定

許可

オーバフロー時間

136.53 (2^11/fWDT)(ms)

ウインドウ・オープン期間

100(%)

オーバフロー時間の75% + 1/2fIL到達時にインターバル割り込みを発生する(INTWDTI)

使用する

優先順位

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       while (1U)

       {

              /* Restart the watchdog timer */

              R_WDT_Restart();

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_wdt_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_wdt_f;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void __near r_wdt_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       if(g_wdt_f == 1U)

       {

              /* Restart the watchdog timer */

              R_WDT_Restart();

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}