プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ
以下に、コード生成がプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.21 プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
24ビットΔΣA/Dコンバータ変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。 | |
24ビットΔΣA/Dコンバータスキャン完了割り込みINTDSADSの発生に伴う処理を行います。 | |
A/D変換を開始します。 | |
A/D変換を終了します。 | |
プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに対するクロックの供給を停止します。 | |
A/D変換結果の平均値を読み出します。 | |
A/D変換結果を読み出します。 | |
コンフィギュラブル・アンプをプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータへ接続し、オフセット・トリミングを行います。 | |
24ビットΔΣA/Dコンバータ変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。 | |
24ビットΔΣA/Dコンバータスキャン完了割り込みINTDSADSの発生に伴う処理を行います。 |