A/D 変換結果(12 ビット)を読み出します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_12ADC_Get_ValueResult ( ad_channel_t channel, uint16_t * const buffer );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
ad_channel_t channel; |
チャネル番号 |
O |
uint16_t * const buffer; |
読み出した A/D 変換結果を格納する領域へのポインタ |
[戻り値]
マクロ |
説明 |
MD_OK |
正常終了 |
MD_ARGERROR |
引数の指定が不正 |