Everything

R_12ADC_Stop

A/D 変換を終了します。

備考              電圧コンパレータは、本 API 関数の処理完了後も動作を継続しています。
したがって、電圧コンパレータの動作を停止する場合は、本 API 関数の処理完了後、R_12ADC_Set_PowerOff を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

void       R_12ADC_Stop ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし