Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・アレイ・ユニット4
R_DALIn_Start
R_DALI
n
_Start
DALI
通信を待機状態にします。
[
指定形式
]
void R_DALI
n
_Start ( void );
備考
n
は、チャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_dalin_interrupt_error
次のトピックスへ
R_DALIn_Stop
目次
R_DALIn_Create
r_dalin_interrupt_send
r_dalin_interrupt_receive
r_dalin_interrupt_error
R_DALIn_Start
R_DALIn_Stop
R_DALIn_Send
R_DALIn_Receive
r_dalin_callback_sendend
r_dalin_callback_receiveend
r_dalin_callback_error
r_dalin_callback_softwareoverrun
使用例