シリアル・アレイ・ユニット4
以下に、コード生成がシリアル・アレイ・ユニット4用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.32 シリアル・アレイ・ユニット4用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
シリアル・アレイ・ユニット4を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
DALI通信を待機状態にします。 | |
DALI通信を終了します。 | |
データのDALI送信を開始します。 | |
データのDALI受信を開始します。 | |
DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。 |