Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
DMA コントローラ
R_DMACn_Start
R_DMAC
n
_Start
チャネル
n
を動作許可状態に設定します。
[
指定形式
]
void R_DMAC
n
_Start ( void );
備考
n
は、チャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_dmacn_interrupt
次のトピックスへ
R_DMACn_Stop
目次
R_DMACn_Create
R_DMACn_Create_UserInit
R_DMAC_Create
R_DMAC_Create_UserInit
r_dmacn_interrupt
R_DMACn_Start
R_DMACn_Stop
R_DMACn_Set_SoftwareTriggerOn
使用例