Everything

DMA コントローラ

以下に、コード生成がDMA コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.37      DMA コントローラ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_DMACn_Create

DMA コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DMACn_Create_UserInit

DMA コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DMAC_Create

DMA コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DMAC_Create_UserInit

DMA コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dmacn_interrupt

DMA転送終了割り込みINTDMAnの発生に伴う処理を行います。

R_DMACn_Start

チャネルnを動作許可状態に設定します。

R_DMACn_Stop

チャネルnを動作停止状態に設定します。

R_DMACn_Set_SoftwareTriggerOn

DMA転送を開始します。