Everything

R_TAUm_Channeln_Get_PulseWidth

TImn端子に対する入力信号(入力パルス)のパルス間隔、またはハイ/ロウ・レベルの測定幅を取得します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void      R_TAUm_Channeln_Get_PulseWidth ( uint32_t * const width );

備考           mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

Unit32_t * const width;

測定幅(0x0 0x1FFFF)を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし