Everything

r_taum_channeln_interrupt

タイマ割り込みINTTMmnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、タイマ割り込みINTTMmn割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

void       r_taum_channeln_interrupt ( void );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし