Everything

R_TMR_RJ0_Get_PulseWidth

16ビット・タイマRJ0のパルス幅を読み出します。

備考1.          API 関数を呼び出しは、16ビット・タイマRJ0をパルス幅測定モード/パルス周期測定モードで使用している場合に限られます。

備考2.          パルス幅測定中にオーバフロー(2回以上)が発生した場合、正常なパルス幅を読み出すことはできません。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void      R_TMR_RJ0_Get_PulseWidth ( uint32_t * const active_width );

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

unit32_t * const active_width;

TRJ0IO端子から読み出したアクティブレベル幅を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし