タイマRJ
以下に、コード生成がタイマRJ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.6 タイマRJ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
16ビット・タイマRJ0を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
16ビット・タイマRJ0に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・タイマRJ0のカウント処理を開始します。 | |
16ビット・タイマRJ0のカウント処理を終了します。 | |
16ビット・タイマRJ0に対するクロック供給を停止します。 | |
16ビット・タイマRJ0のパルス幅を読み出します。 | |
16ビット・タイマRJ0を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
16ビット・タイマRJ0に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・タイマRJ0のカウント処理を開始します。 | |
16ビット・タイマRJ0のカウント処理を終了します。 | |
16ビット・タイマRJ0に対するクロック供給を停止します。 | |
16ビット・タイマRJ0のパルス幅を読み出します。 |