Everything

R_UARTFn_Set_PowerOff

シリアル・インタフェース UARTMGに対するクロック供給を停止します。

備考              API関数の呼び出しにより、シリアル・インタフェース UARTMGはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_UARTMGn_Set_PowerOff ( void );

備考              n は、ユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし