Everything

シリアル・インタフェース UARTMG

以下に、コード生成がシリアル・インタフェース UARTMG用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.55      シリアル・インタフェース UARTMG API 関数

API 関数名

機能概要

R_UARTMGn_Create

シリアル・インタフェースUARTMGを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_UARTMGn_Create_UserInit

シリアル・インタフェースUARTMGに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_uartmgn_interrupt_send

UARTMG送信転送完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnの発生に伴う処理を行います。

r_uartmgn_interrupt_receive

UARTMG受信転送完了割り込みINTSRMGnの発生に伴う処理を行います。

r_uartmgn_interrupt_error

UARTMG受信転送完了通信エラー発生割り込みINTSREMGnの発生に伴う処理を行います。

R_UARTMGn_Start

UART通信を待機状態にします。

R_UARTMGn_Stop

UART通信を終了します。

R_UARTFn_Set_PowerOff

シリアル・インタフェースUARTMGに対するクロック供給を停止します。

R_UARTMGn_Send

データのUART送信を開始します。

R_UARTMGn_Receive

データのUART受信を開始します。

r_uartmgn_callback_sendend

UARTMG送信完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnの発生に伴う処理を行います。

r_uartmgn_callback_receiveend

UARTMG受信完了割り込みINTSRMGnの発生に伴う処理を行います。

r_uartmgn_callback_error

UARTMG受信エラー割り込みINTSRMGnINTSREMGnの発生に伴う処理を行います。

r_uartmgn_callback_softwareoverrun

オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。