Everything

getc


ストリームからの文字読み込みを行います。(fgetcと同じ)

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int getc(FILE *stream);

[戻り値]

入力文字を返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す入力ストリームから,1文字を入力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。