getc
ストリームからの文字読み込みを行います。(fgetcと同じ)
備考
CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int getc(FILE *stream);
[戻り値]
入力文字を返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す入力ストリームから,1文字を入力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。