-g_line 【V3.02.00 以降】
<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-g_line
[詳細説明]
-
-debugオプションと同時に指定した場合にのみ有効となります。
最適化を行なった場合に、デバッグ時により正確にソースレベルのステップ実行を行うことができるように、デバッグ情報を強化します。
デバッグ情報が増加し、ステップ実行が遅くなる場合があります。
[例]
ccrx a.c -isa=rxv3 -debug -g_line