-nouse_div_inst
<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
[詳細説明]
-
プログラム中のすべての除算および剰余算から、DIV命令、DIVU命令、FDIV命令およびDDIV命令を使わないコードを生成します。
[備考]
本オプション指定時は、DIV,DIVU,FDIVおよびDDIV命令を生成する代わりに、それぞれの命令に相当する処理を行うランタイム関数の呼び出しに置き換えます。
このため、ROMサイズやコード実行速度といったコード効率が悪くなる場合があります。