<アセンブル・オプション / マイコンオプション>
[指定形式]
-fint_register = {0 | 1 | 2 | 3 | 4 }
|
fint_register=0です。
[詳細説明]
- | コンパイラの同名のオプションで指定された、高速割り込み専用で使用する汎用レジスタの情報を、リロケータブルファイルに出力します。 |
[備考]
- | 本オプションは、プロジェクト全体で指定を統一してください。指定が異なる場合の動作は保証しません。 |
- | 高速割り込み専用に指定した汎用レジスタを、アセンブリ言語ファイルにおいて、高速割り込み以外の用途で使用しないでください。使用した場合の動作は保証しません。 |
- | 本オプションの指定の対象となるレジスタが、baseオプションで指定されていた場合、エラーとなります。 |