<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 入力オプション>
シンボル名は、C関数名の場合プログラム中での定義名先頭に_を付加します。C++関数名の場合は(main関数は除く)引数列を含めたプログラム中の定義名をダブルクォーテーションで囲んで指定します。ただし、引数がvoidの場合は、"関数名()"で指定します。 |
entry=_main ;C/C++のmain関数を実行開始アドレスとして設定します。 entry="init()" ;C++のinit関数を実行開始アドレスとして設定します。 entry=100 ;0x100を実行開始アドレスとして設定します。 |
未参照シンボル削除最適化(optimize=symbol_delete)指定時には、実行開始アドレスは必ず必要です。指定がない場合は、未参照シンボル削除最適化指定は無効です。本オプションでアドレスを指定している場合は、未参照シンボル削除最適化を無効にします。 |