<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>
[指定形式]
-verbose=<sub>[, ...]
sub : crc
|
[詳細説明]
- | サブオプションに指定した内容を標準エラー出力に表示します。 |
- | サブオプションに指定可能なものを以下に示します。 |
|
CRC
|
CRCの演算結果、および出力位置アドレスを表示します。
crcオプションを指定したときに有効です。
|
[例]
- | CRCの演算結果、および出力アドレスを標準エラー出力に表示します。 |
> rlink a.obj -form=stype -start=.SEC1/1000 -crc=2000=1000-10ff/CCITT -verbose=crc
|