<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 残りのオプション>
[指定形式]
[詳細説明]
- | ENDより前に指定したオプション列を実行します。リンケージ処理終了後、END以降に指定したオプション列の入力、リンケージ処理を継続します。 |
- | 本オプションは、コマンドライン上では指定できません。 |
[例]
input=a.obj,b.obj ; 処理(1)
start=P,C,D/100,B/8000 ; 処理(2)
output=a.abs ; 処理(3)
end
input=a.abs ; 処理(4)
form=stype ; 処理(5)
output=a.mot ; 処理(6)
|
- | (1)~(3)の処理を実行し、a.absを出力します。 |
- | その後、(4)~(6)の処理を実行し、a.motを出力します。 |