選択しているマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合において,デバッグ対象とするコア(PE:プロセッサ・エレメント)の選択,およびその状態の表示を行います。
なお,このパネルは,デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。
注意  | 選択しているマイクロコントローラがシングルコア版の場合,このパネルをオープンすることはできません。  | 
 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | [表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
デバッグ対象とするPEをオプション・ボタンにより指定します。
プログラム実行中はこのエリアは無効となります。
備考 2.  | デバッグ対象コアの指定は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても行うことができます。  | 
 
現在選択しているコアの状態を表示します。
備考  | このエリアに表示される内容は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても確認することができます。  | 
 
現在のプログラムの実行状態を次のアイコンと文字列で示します。
| 
 | 
 | 
| 
 
実行中 
 | 
 
 
RUN 
 | 
| 
 
停止中 
 | 
 
 
BREAK 
 | 
| 
 
ステップ実行中 
 | 
 
 
STEP 
 | 
 
現在のデバッグ・ツールのコアの状態を示します。
なお,同時に複数の状態になっている場合は“&”で区切って状態を列挙して表示します。
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 
IECUBE 
 | 
 
Halt 
 | 
 
HALTモード中 
 | 
| 
 
Stop 
 | 
 
STOPモード中 
 | 
| 
 
Reset 
 | 
 
リセット状態 
 | 
| 
 
PowOff 
 | 
 
ターゲットに電源が供給されていない状態 
 | 
| 
 
E1/E20/ 
EZ Emulator/ 
COM Port 
 | 
 
Reset 
 | 
 
リセット状態 
 | 
| 
 
PowOff 
 | 
 
ターゲットに電源が供給されていない状態 
 | 
| 
 
Standby 
 | 
 
FAAにクロックが供給されていない 
 | 
| 
 
Disable 
 | 
 
FAA動作禁止 
 | 
| 
 
Sleep 
 | 
 
FAAが低消費電力モード中 
 | 
| 
 
シミュレータ 
 | 
 
Halt 
 | 
 
HALTモード中 
 | 
| 
 
Stop 
 | 
 
STOPモード中 
 | 
| 
 
Reset 
 | 
 
リセット状態 
 | 
| 
 
Standby 
 | 
 
FAAにクロックが供給されていない 
 | 
| 
 
Disable 
 | 
 
FAA動作禁止 
 | 
| 
 
Sleep 
 | 
 
FAAが低消費電力モード中 
 | 
 
現在のカレントPC位置の値を16進数で示します。
このボタンをクリックすると,エディタ パネル上のカレントPC位置へキャレットを移動します。
[ツールバー]
ツールバーの機能は,メイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバーの機能と同等です。
各ボタンの機能についての詳細は,「(2)  デバッグ・ツールバー」を参照してください。