ホスト・マシン,E1,および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。
ターゲット・システムとの通信方式として,FINE通信【E1(Serial)】,またはJTAG通信【E1(JTAG)】を選択することができます(「2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する」参照)。
接続方法についての詳細は,E1のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

ホスト・マシン,E1,および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。
ターゲット・システムとの通信方式として,FINE通信【E1(Serial)】,またはJTAG通信【E1(JTAG)】を選択することができます(「2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する」参照)。
接続方法についての詳細は,E1のユーザーズ・マニュアルを参照してください。