ダウンロードの対象となるファイル,およびその際のダウンロード条件は変更することができます。
CS+では,次のファイル形式をダウンロードすることができます。
ダウンロード・ファイルの変更,およびその際のダウンロード条件の設定は,次のダウンロード・ファイル ダイアログにより行います。
ダウンロード・ファイル ダイアログは,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティを選択することで欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックするとオープンします。
![](Debug_RX_J-70.gif)
![](Debug_RX_J-71.gif)
ここでは,上記ダウンロード・ファイル ダイアログにおける,次の場合の設定方法を説明します。
2.5.2.1 ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する
2.5.2.2 ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する
2.5.2.3 複数のロード・モジュール・ファイルをダウンロードする
2.5.2.4 ヘキサ・フォーマット/モトローラSフォーマット/バイナリ・データ・フォーマットのファイルでソース・レベル・デバッグを行う