2.5.2.1
ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する
ダウンロードするロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件(オブジェクト情報/シンボル情報の読み込みなど)を変更する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアにおいて,ダウンロードするロード・モジュール・ファイルを選択します。
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアでは,選択しているロード・モジュール・ファイルの現在のダウンロード条件が表示されます。
表示される各項目において,設定の変更を行います。
オブジェクトをダウンロードする
|
指定したファイルからオブジェクト情報をダウンロードするか否かを指定します。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
オブジェクト情報をダウンロードします。
|
いいえ
|
オブジェクト情報をダウンロードしません。
|
シンボルをダウンロードする
|
指定したファイルからシンボル情報をダウンロードするか否かを指定します注1。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
シンボル情報をダウンロードします。
|
いいえ
|
シンボル情報をダウンロードしません。
|
PIC/PIDオフセットを指定する
|
ダウンロードするロード・モジュールのPIC(Position Independent Code)領域,およびPID(Position Independent Data)領域の位置をロード・モジュール作成時から変更するか否かを指定します。この項目を”はい”に切り替えると,サブ項目に”PICオフセット”,”PIDオフセット”項目を表示します。
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
PIC/PIDオフセットを指定します注2。
|
いいえ
|
PIC/PIDオフセットを指定しません。
|
PICオフセット
|
ロード・モジュール作成時のアドレスからオフセット値を入力します。
例えば,プログラム・セクションの開始アドレスが0x1000番地からだった場合に本項目に”1000”を入力すると,対象のセクションは0x2000番地にダウンロードされます。
|
デフォルト
|
0
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFFの16進数
|
PIDオフセット
|
ロード・モジュール作成時に指定したPIDレジスタへ設定するオフセット値を入力します。
例えば,ロード・モジュールの実行時にPIDレジスタに0x200を設定する場合は,本項目に”200”を入力してください。
|
デフォルト
|
0
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFFの16進数
|
入力補完機能用の情報を生成する
|
この項目は,ダウンロードするファイルがロード・モジュール・フォーマットの場合のみ表示されます。
選択されたファイルからシンボル情報をダウンロードする際に,シンボル名の入力補完機能用の情報を生成するか否かを指定します。
ウォッチパネルやメモリパネルなどでシンボル名の入力補完機能を使う場合は“はい”を選択してください。なお,この情報はシンボルのダウンロード中に生成するため,ダウンロードに時間が掛かる場合があります。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
入力補完機能用の情報を生成します。
|
いいえ
|
入力補完機能用の情報を生成しません。
|
注 1. | シンボル情報をダウンロードしない場合,ソース・レベル・デバッグを行うことはできません。 |
注 2. | PIC/PID機能(「2.7 PIC/PID機能の使用」参照)を使って作成していないロード・モジュールに対して”はい”を選択した時のデバッグ動作は保証できません。 |
このダイアログでの設定を有効とし,ダウンロード条件が変更されます。