マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下 |
- | [表示]メニュー→[端子配置]→[端子配置表]を選択 |
[各エリアの説明]
マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。
なお,本エリアの端子配置表は,周辺機能単位にグルーピングされた順序となっています。
以下に,端子配置表を構成する列を示します。
マクロ名
|
周辺機能の名称を表示します。
|
総数
|
周辺機能に対して割り当てられている端子の総数を表示します。
|
使用中
|
用途が設定済みの端子の総数を表示します。
|
他で使用中
|
他の周辺機能で用途が設定済みの端子の総数を表示します。
|
以下に,端子配置表を構成する列を示します。
端子番号
|
該当端子の端子番号を表示します。
|
端子名
|
該当端子の端子名を表示します。
|
選択機能
|
該当端子が複数の機能を有している際,“どのような機能で利用するのか”を選択するための領域です。
|
I/O
|
該当端子の入出力モードを選択するための領域です。
|
N-ch
|
該当端子を出力モードで使用する際,“どのような出力モードで利用するのか”を選択するための領域です。
|
定義名
|
該当端子に“ユーザ独自の端子名”を付与するための領域です。
なお,定義名として入力可能な文字数は,256文字までに限られます。
|
説明
|
該当端子の機能概要を表示します。
|
未使用時の処置方法
|
該当端子を使用しない場合の処置方法を表示します。
なお,本欄は,“選択機能”欄でFreeが選択されている場合に限り表示されます。
|
注意事項
|
該当端子を使用するうえで注意すべき事項を表示します。
|
外部周辺
|
該当端子を“どの外部周辺コントローラに接続するのか”を選択するための領域です。
|
備考 1. | “マクロ名”,“総数”,“使用中”,“他で使用中”,“端子番号”,“端子名”,“説明”,“未使用時の処置方法”,“注意事項”については,固定化された情報のため,該当欄に情報を追記することはできません。 |
備考 3. | 列の移動(表示順序の変更)は,端子配置表の該当列をドラッグしたのち,移動先にドロップすることにより行います。 |
備考 4. | “ユーザ独自の列”を追加する場合,端子配置表の左上に設けられた
ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログの[新しい列...]ボタンをクリックすることによりオープンする新しい列 ダイアログで行います。 |